This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350和 BQ76930主机隔离

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601218/bq78350-bq78350-and-bq76930-host-isolation

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76930

大家好

我的公司正在使用 BQ78350和 BQ76930/40芯片组设计新的 BMS 解决方案。 一些人建议添加隔离电路、以将主机电路(微控制器)阻抗与 BQ78350 SMBus 端口阻抗分离、原理图如下所示:

我已检查 BQ76930 EVM 电路、但未实现隔离电路:

此配置是设计为仅与 EV2300或任何其他 TI 编程器配合使用吗?

2.即使 DSG 和/或 CHG MOSFET 被禁用、也可以移除隔离电路并将 BQ78350 SMBus 端口直接连接到任何其他主机(微控制器)而不出现阻抗问题吗?

如果为负、您认为隔离电路实现会产生泄漏电流问题吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    您对此有什么意见吗? 提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    提醒一下。
    您对此有什么意见吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、
    我相信您不需要额外的隔离电路。 EV2300允许您通过计算机与监测计进行交互、本质上模拟 uController 的操作。 bq78350的硬件平台与我们的其他监测计一起使用、我从未见过其他监测计需要外部隔离。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    很高兴听到这个消息、感谢您的帮助。