This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:是否有列出的化学 ID 可供下载的.bqz 文件。

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606022/bq40z60-are-there-bqz-files-available-for-download-from-chemistry-ids-that-are-listed

器件型号:BQ40Z60

您好!

BQ40Z60用于50版本。 我们目前使用的是 Chemistry ID 中列出的 Panasonic NCA103450。 初始问题:

1) 1)化学 ID 对配置有何作用? 是否仍需要创建 golfen 映像(.bqz 文件)?

2) 2) Panasonic 或 TI 是否为化合物 ID 中列出的电池提供完整的黄金映像? 如果是、如何获取这些文件?

谢谢

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bryan。

    1) 1)化学 ID 对配置有何作用? 是否仍需要创建 golfen 映像(.bqz 文件)?

    chem id 是用于确保监测精度的电池模型。 它由40个 OCV 栅格和15个电阻栅格组成。 您需要为大规模生产创建黄金 srec 文件、而不是 bqz 文件。

    2) 2) Panasonic 或 TI 是否为化合物 ID 中列出的电池提供完整的黄金映像? 如果是、如何获取这些文件?
    客户在根据其特定应用需求配置器件后自行创建黄金映像。 CHEM ID 由 TI 生成。 请勿将黄金文件与化学 ID 混淆。 golden srec 包含您的所有设置以及您将用于对多个器件进行编程的学习 Qmax 和 RA 表。 chem id 是学习周期过程中创建黄金文件所需的第一步。
    请参阅以下链接中的文档、了解如何完成成功的学习周期。 尽管它用于不同的器件、但它适用于 bq40z60
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    谢谢
    Onyx