This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:TPS40200在较高电压下停止工作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200, LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600472/tps40200-tps40200-stops-working-at-higher-voltages

器件型号:TPS40200
主题中讨论的其他器件: LM46001

我有一个使用 TPS40200的设计、该设计正在生产中。  我有两个实例、在运行一段时间后、电源会出现某种故障、在这种情况下、电源将不再在高于大约18V 的电压下运行、而以前的措辞为36V。

根据 SS 引脚的运行情况、该器件似乎会进入过流关断状态。  我还在器件进入关断状态之前观察到环路不稳定-提高输入电压以找到关断点。

我在一个案例中更换了一些分立式组件、并在第二个案例中用手指触摸了补偿电容器、从而暂时"修复"了故障。  在这两种故障中、几小时后返回错误。

此设计经受的热量最大为100摄氏度、在一种情况下振动较高、但未观察到物理损坏。  原理图如下所示。

e2e.ti.com/.../tps40200-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的问题转发给应用工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我什么时候可以让他人与我联系、谁可以帮助我?  我需要知道我是否可以订购更多电路板、或者是否存在设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍未收到任何答复。  请告诉我 TI 是否打算在该产品上为我提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您的设计尚未得到适当补偿。 我想  您的设计中会遵循数据表中提到的典型设计的 COMP 值。

    此应用的输出电流是多少。 我看到您选择的电感器的饱和电流 等于0.5A,我希望您确保电感器峰值电流小于该值。 此外,所选的电流限制应小于电感器的饱和电流。在您的情况下,编程的电流限制为2A (ISNS 为50毫欧)。

    如果电流要求如此低,我建议您选择 LM46001左右的转换器。

    如果您想继续此设计,请转至数据表计算并重新计算所有电源组件。 进一步计算补偿时,您可以使用随附的简单计算器进行设计。  

    e2e.ti.com/.../TPS40200.xls

    ----阿姆布雷什