This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:在没有来自 USB/交流适配器的5V 输入的情况下、连接到此部件的锂离子电池能否为系统供电?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24232, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605885/bq24232-can-a-li-ion-battery-connected-to-this-part-power-the-system-in-the-absence-of-5v-input-from-usb-ac-adapter

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件:BQ24075BQ21040

大家好!

我在 TI 论坛上的第一篇帖子。。。

我正在设计锂离子/锂聚合物电池供电系统。
理想情况下、当系统不工作时、我会寻找为电池充电的器件。

我的系统只能使用电池运行、而不能使用 USB 或交流适配器运行。 它只需要3.3V @ 500mA (大约)。

我想我可以使用 BQ24232或 BQ24075 IC 为我的系统供电并为电池充电。

但我有以下疑问。 请回答这些问题。

在没有来自 USB/交流适配器的5V 输入的情况下、连接到此部件的锂离子电池能否为系统供电? 此 IC 电源能否以大约500mA 的负载要求驱动我的系统?

2.能否将标准3.7V 锂离子/锂聚合物电池与此 IC 一起使用? 如果是、当仅依靠电池运行时、IC 如何在输出端提供4.4V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavan、

    BQ21040应该适用于这个应用。 它适用于锂离子和 锂聚合物电池。