This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:在 BAT 引脚和 PACK+之间放置 RC 滤波器

Guru**** 2587745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605854/bq27520-g4-put-rc-filter-between-bat-pin-and-pack

器件型号:BQ27520-G4

大家好、

我的客户考虑在 BAT 引脚和锂离子电池组+之间放置 RC 滤波器。
他说 、当系统发生重负载瞬变时、电池电压会下降、并希望抑制电量监测计的电压变化。
这种方法是否合理?
我想请你发表意见。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 你(们)好
    • 当负载瞬态发生突然变化时、IT 算法能够平滑 SOC 变化。
    • SOC 是否在发生负载瞬态时跳转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry - San、

    感谢你的答复。

    >当负载暂态发生突然变化时,IT 算法能够平滑 SOC 变化。
    是的、我的客户已经设置了 OpConfig D [SMTHEN]位。

    >发生负载瞬态时 SOC 是否跳转?
    不、我的客户 希望改进不是问题。
    我听说 他的系统中的重负载瞬态会导致电池电压低于 DF.Terminate Voltage、然后更新 DataRAM.Full Charge Capacity。
    我的客户希望阻止此更新以满足终端客户的特殊需求。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    数据闪存中有一个术语 v hold time、可防止监测计在快速瞬变导致电池电压低于术语电压时立即报告0%。 此外、如 Terry 所述、该器件还具有可防止 SOC 因瞬变而跳转的平滑功能、但如果电池电压达到项电压、这将不会有所帮助、因为这是电量监测计的主要参考点之一。 此外、我认为在 BAT 引脚上使用 RC 滤波器不会像我们的其他监测计那样受到伤害、但我会小心使用它。


    谢谢
    Onyx