This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605891/bq27220-configuration-of-bq27220

器件型号:BQ27220

尊敬的 E2E 团队:

请查找随附的 BQ27220配置文件。 请仔细阅读、并在记录日志之前告知我们是否需要进行任何其他更改。
下面提到的是我们器件的电流消耗。
Inline image 1
 对于  不同的电流值、我们需要在5°C、30°C 和45°C 下获取充放电日志正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、
    快速浏览后、您的配置看起来正常。 在开始测试之前、请确保校准电量监测计以确保 V、I T 准确无误、并确保 在执行测试时遵循 www.ti.com/.../GPCCEDV 上列出的说明。

    谢谢
    Onyx