This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:用于计算参数的 Cout 值。

Guru**** 2812195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606007/tps54260-q1-value-of-cout-for-calculating-parameters

器件型号:TPS54260-Q1

数据表中经常提到 Co 或 Cout。 这是一个内部电容器。 如果是、它的价值是什么。 否则,如何得出该值?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是输出电容器、您可以在第8.2.2.3节中设置该值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图48显示了电容值 Co,它是否与8.2.2.3中使用的 Cout 不同?

    另请指出图50中哪一个电容器(3.3V 输出设计示例)与 Cout 对应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能是指图38和40中的"Co"。  这是误差放大器的输出电容。  您通常不需要知道它、但确实如此

    CO = gmea /(2*PI*GBW)= 18pF。  对于第8.2.2.3节、这是输出电容器。