This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650832 VSB 问题。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605857/tps650830-tps650832-vsb-issue

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件:TPS650832

你(们)好,先生  

客户按照 E2E 的建议(使用 2.5V 至1.8V 的电阻分压器并连接至 VSB ),但客户无法打开 TPS650832。

http://e2e.ti.com/support/power_management/pmu/w/design_notes/3202.how-to-connect-pmic-pins-for-ddr3l-lpddr4-lpddr3-etc-memory-types?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps650832

现在、客户直接将 VR2 1.8V 连接到 VSB 引脚。 则可以打开 PMIC。 我们是否可以检查是否有任何建议?(随附的是客户 SCH)。

e2e.ti.com/.../px501c_5F00_v01_5F00_KBL_2D00_U_5F00_TI--power-solution_5F00_20170221.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    该主题已分配给该设备的专家。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    V_VPP 上电需要多长时间? 看起来好像是希望快速打开负载开关、也许客户使用的降压转换器的导通时间可能太慢?