This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:在哪里可以找到电感器的类型值?

Guru**** 2813745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606006/tps54260-q1-where-do-i-find-kind-values-of-inductor

器件型号:TPS54260-Q1

在设计文档中、计算使用类型值。 我在哪里可以找到该值。

参考 www.ti.com/.../slva412.pdf 公式4中提到了这一点。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KIND 是一个系数、表示相对于最大输出电流的电感器纹波电流量。
    在本文档中,类型为30%。您可以在此 PDF 中看到第2.2节中的单词。(也在下面显示)

    2.2输出电感器选择
    选择输出电感器时、通常需要确保纹波电流峰峰值为输出的30%
    电流。 验证电感器的 RMS 和饱和电流额定值是否超出应用范围
    规格。