This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:关于 TPS2660的操作

Guru**** 2581035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604217/tps2660-about-operating-of-tps2660

器件型号:TPS2660

你(们)好

我收到了客户的问题。
您能告诉我 以下问题吗?
  
在自动重试模式下、dV/dt 是否起作用?
  除了启动之外、处理 dV/dt 的条件是什么?
2.如果 Tj 在 I (CB)< ILOAD < IFASTRIP 或 TCB 内的定时器(OLD)时超过 TSD、热关断是否起作用?
3.有源电流限制中的电流调节期间输出电压下降、输出电压下降了多少?
此致、
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiko、

    1.在自动重试模式下,在故障或热关断后自动重试期间,dVdt 在重新启动时工作。 在启动期间、dVdt 充电时的斜升速率恒定。 除了启动、假设输出在故障后重新启动、输出仍然始终以 dVdT 斜坡速率充电。  其他可能是 SHDNb 回收、UVLO 或 OVP 事件。

    2.如果 Tj 超过 TSD、并且 I (CB)< ILOAD < IFASTRIP、器件将进入热关断状态。

    输出电压降取决于输出端的负载。 如果它是电阻负载、输出电压将稳定在 I_LIMIT*R 但对于有源负载、这有点棘手。 如果您使用的是有源负载、请告诉我。

    如果您需要有关上述项目的更多说明、请返回。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari-San

    感谢你的答复。
    让我再问您一个问题。
    该器件的有源电流限制或电子断路器中有哪些应力较大?
    最好的爬梯
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Thermal_5F00_Stress_5F00_in_5F00_TPS2660_5F00_eFuse.pdfHiYokoto、

    请查找随附的文档、其中介绍了 TPS26660在电流限制下使用自动重试和断路器使用自动重试时的热应力。

    如果您需要有关此方面的更多信息、请告诉我。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari-San

    感谢您发送文档。
    请允许我提出进一步的问题。
    您能告诉我计算方法还是推荐 Cout 的值吗?
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    COUT 取决于应用。
    但 TPS2660的输出电容为0.1uF 至10mF。

    TPS2660将用于什么应用?
    您能否通过电子邮件"karikalan@ti.com "共享原理图?

    此致、
    Kari。