This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD90160以十六进制格式导出的闪存是否与更新的 UDC90160A 交叉兼容?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605535/ucd90160a-are-flash-exports-in-hex-format-from-ucd90160-cross-compatible-with-the-updated-udc90160a

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90160

您好!

根据 SLUA815的第3.5节、为了避免在 PMBus 命令编程期间切换 GPO 端口、我需要在应用程序中通过十六进制文件对器件进行编程。

由于十六进制文件出于某种原因只能从实时器件导出、 我想知道在安装了 UDC90160的当前 EVAL 板上生成的文件在最终设计中是否与 UCD90160A 器件兼容、或者是否还需要在 EVAL 板上安装 A 器件?

此致

布恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,布恩
    否、UCD90160和 UCD90160A 之间的十六进制文件不兼容。 将十六进制文件从 UCD90160下载到 UCD90160A 器件将不起作用。
    权变措施是从 ucd90160a 生成新的十六进制文件:
    1.从 UCD90160导出项目文件
    2.将项目文件导入 UCD90160A。 项目文件兼容。
    3.从 UCD90160A 导出 hex 文件。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    谢谢! 然后、我将在 EVM 中放入 A 器件、以生成新的十六进制文件、并在其中写入 A 器件!

    谢谢
    布恩