This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:共阴极

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605916/lm3409hv-common-cathode

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

尊敬的先生  

我们要求 Vin=26~60V 至24Vout/4.2A (共阴极)

您是否提出了解决方案和参考设计?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    LM3409是一款非常简单易用的器件。 实际上、最简单的方法是从 HV EVM 开始。 您真正需要做的就是针对更高的电流增加 FET、电感器和二极管的额定值并更改电流感应电阻器值。 您可能需要稍微调整 ROFF 以防止开关频率在60V 输入下变得过高、但您的输出电压较低、因此可能不会。

    网络上还有其他电流更高的参考设计、这些设计也与您的需求相当接近。

    此致、

    克林特