This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何计算直流/直流转换器的输出电流?

Guru**** 2327860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605785/how-to-calculate-the-output-current-of-the-dc-dc-converter

尊敬的先生:

我对直流/直流转换器的输出电流有疑问!

如何分别计算降压转换器和升压转换器直流/直流转换器的输出电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有没有公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧姆定律对此非常有效。

    V=I x R、 电阻器上的电压(负载)等于流经电阻器的电流乘以电阻。

       示例;通过10欧姆电阻的2A 电流为20V。

    要找到电流、I = V/R、 测量电阻器两端的电压、除以电阻、等于通过电阻器的电流。

    以下是一些有助于直流/直流转换器的应用手册。

    升压转换器功率级的基本计算(修订版 C)

    了解开关模式电源中的降压功率级

    TI 网站上还有许多其他应用手册和材料。
    请在 TI.com 中搜索要查找的关键字。