This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 构建 LED 闪光灯(非专家)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414, LM3405, TPS92513, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603904/constructing-a-led-flashlight-not-an-expert

主题中讨论的其他器件:LM3414LM3405TPS92513TPS54201

尊敬的女士们:

我n´t 感到有些羞耻,因为这个论坛中的所有其他应用程序听起来很专业,我不理解一个词。

我的请求是为像您这样的专家提出的、非常简单、但我非常感谢您的帮助。

我想构建一个简单的手电筒。

我的产品:具有5V 和2.1A 输出以及并行连接的3*1W @ 3.3V LED 的移动电源。

我的愚蠢问题如下:我想让一个节能电路为 LED 提供恒定功率、并提供5种功能、如(高、低、关闭、频闪灯、SOS)。

您能给我提供我需要的信息吗(真实的产品名称或文章编号将是完美的)(最好能解释一下原因?) 来模拟这个简单的电路?

请帮帮我。

此致

Jens  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    您似乎只需要一个能够接受5V 输入并通过3.3V 提供几乎1A 输出的 LED 驱动器。 我们有多个降压 LED 驱动器可以实现此目的、但最适合您的需求取决于您希望如何实现这些功能。

    我的意思是、您可以使用用于选通和 SOS 的低频信号和更高的频率(高于60Hz 最小值)实现所有 PWM 调光功能、从而实现近光。

    有些还提供可用于近光的模拟调光。

    在任一种情况下、最佳选择都可能是 LM3405、LM3414或 TPS92513。 它们都可以进行 PWM 调光、3405和513还提供了一种模拟调光方法。 在您的情况下、坚持 PWM 调光可能更简单、这也会防止 LED 光输出中的波长漂移。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:
    TPS54201将是另一种解决方案、您可以使用此器件作为 LED 驱动器、并通过简单的 MCU 实现所需功能。
    如需任何其他支持、请告诉我、谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、非常感谢您的帮助。

    我对您的回答有几个问题。

    首先、要说明的是、当移动电源的功率在使用过程中下降时、会发生什么情况。 LED 的亮度是否仍然恒定?

    如何实现可跳过不同模式的简单按钮?

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    LED 电流将保持恒定、除非5V 电源压降太远、否则可能会降低。

    至于实现、LED 驱动器只提供挂钩。 要提供所需的信号类型、您可能需要在微控制器论坛中询问。 他们比监控此论坛的大多数人都了解得更清楚。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我认为、MCU 实际上不会对我有所帮助。
    说实话、我阅读了您的所有不满、并尽力理解这些不满。
    我现在已经清楚了大部分内容。
    不过、现在我知道、例如 LM3405可能适用。
    n´t、我不知道使用简单器件是否有机会(廉价而不是 MCU)实现更多功能(如选通)。
    我不确定是否允许插入外部链路、但我正在搜索的是具有 TI 不同功能的 LED 闪光灯驱动器电路。
    可以帮帮我吗?

    此致
    Jens