This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:不带电平转换器的 I2C 通信

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605658/bq27742-g1-i2c-communication-without-level-translator

器件型号:BQ27742-G1

您好!

我使用 BQ27742-G1电量监测计来监测包含两节18650-25R 电池的电池组。 电量监测计直接由电池供电、其电势可能在3.2V 至4.2V 的不同电平下。 但是,来自主机的 I2C 通信只有两个级别,即0V 和3.3V。 我使用电平转换器(TSX0102DQER)来转换电压电平、并在电池不存在且3.3V 存在时保护电量监测计、反之亦然。

但是、我计划不再使用电平转换器、而是直接将 I2C 线路连接到监测计、即使电压电平可能不同。 那么、我的问题是、通信是否会以这种方式成功? 如果电池可能不存在、因此电量监测计未通电、但 I2C 时钟和数据引脚将处于3.3V 电平、那么电量监测计是否会受到任何损坏? 我怀疑这是因为监测计未通电、但其输入引脚上有3.3V 电位。 请帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FWiw I 将 I2C 线路直接连接到测量仪表、它有以下问题。 如果电池组与提供3.3V 电压且具有 I2C 上拉电阻的设备断开连接、则无法与 BQ27742进行通信。 我会使用转换器、甚至在3.3V 电压不存在时启用通信、例如在测试/制造/编程时。 根据定义、IIRC I2C 可变为5V、并且建议的原理图具有齐纳二极管。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您找到了解决方案。 如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 但实际上、当电池组不存在时、我不需要与电量监测计通信、因为电池组不会通电。 但是、我的问题是、如果没有电池并且监测计未通电、则由于直接连接到监测计的 I2C 线路仍在3.3V 上拉、因此监测计是否会受到任何损坏。

    我想知道监测计是否会受到任何损坏、因为其输入引脚 SCL 和 SDA 为3.3V、但未通电。 VPWR 缺失。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    漏极开路输出的绝对最大额定值(未通电器件必须为该值)为5.5V、因此我认为您是安全的。