This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:ISENSE 引脚峰值电流与直流电流间的关系。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605719/tps92512-isense-pin-peak-current-vs-dc-current

器件型号:TPS92512

我正在使用 TPS92512进行新设计的原型设计。 我当时假设 ISENSE 引脚用作正常的峰值电流比较器输入、预期电压达到峰值0.300V 并关闭降压开关。 我看到的是 ISENSE 电压达到大约0.430V。 稍微仔细查看数据表、ISENSE 电阻器设置应在所需的直流电流下为0.300V、而不是峰值电流。

ISENSE 引脚是锯齿波形、因此 IC 跟踪波形的哪个部分? 它是峰峰值 ISENSE 电压的1/2吗? Vin 是否影响设定点? 这只是一个好奇心问题、而不是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Traver、

    我们有多种控制拓扑、每种拓扑都具有优势。 我们确实具有迟滞峰值/谷值检测类型、非常适合快速 PWM 调光和瞬态响应。 TPS92512是一款使用跨导放大器的电流模式控制型器件、因此它将 ISENSE 调节为300mV 的平均电压(或您使用 IADJ 设置的任何电压)。 它不能像磁滞类型那样快速地进行 PWM、但它具有出色的线路和负载调节能力、同时也具有恒定的开关频率。 因此、该器件的 LED 电流设置就像 V=IR 一样简单。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平均水平是我要找的关键 当我进行初始设计计算时、我假定峰值为300mV、就像标准电流模式控制器一样、但使用300mV 平均值时效果很好。

    谢谢!

    摊铺机