This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10504:输出引脚短路

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10504, LMZ31704, LM10504, TPS25925, TPD1E05U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603354/lmz10504-the-output-pin-shortcircuit

器件型号:LMZ10504
主题中讨论的其他器件: LMZ31704LM10504TPS25925TPD1E05U06

当我,LMZ10504 Δ Σ 时、该模块经常损坏、输出引脚对地短路、

输入电压为4.5、输出为3V3。

请参阅原理图和 PCB 图。

在电源板上、48V-5V 电源模块向黑色平面输出5.5V 电压、因此在电路板上有一个 ORing 二极管(两个电源板将插入架子上)

然后、来自黑色平面的5.5V 电源用于 为 LMZ10504供电

请帮我、 LMZ10504发生了什么事情、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户1359349、

    有一些问题可以帮助我 为您提供支持:

    -部件是否已通电、并且在运行一段时间后出现故障? 或者、您是否在器件上电之前发现 Vout 对 GND 短路(零时间故障)?
    -我在原理图中看到您使用了三个22uF/100V 输出电容器(C69、C70、C71)。 您能否提供器件型号和/或至少电容器的 ESR?
    - Fbb 电阻器是如何连接到 GND 的、在哪里连接的? 迹线是否位于 PCB 的另一侧? 我无法在您提供的图像上找到它。 FB 引脚、Fbb 电阻器和 GND 之间的连接应尽可能短。

    感谢您的回答和致以最诚挚的问候、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micheal

      我很抱歉耽误你的时间,因为我不知道这次失败发生的时间,所以本周我试着损坏了小胡子

    第一个问题

    如果输入电源为5.5-7V、则模块工作正常、即使打开和关闭电源也超过1000次;

    如果输入电源高于7V,模块工作正常,但表面温度非常高,打开和关闭模块超过千次,模块正常

    但是、如果输入功率高于8V、当打开和关闭输入大约10次时、输出是对地短路、

    第二个问题

    原理图上有一个错误,输出上的电容器是22uF/25V 陶瓷电容器,ESR 很低

    第三个问题

    反馈电阻位于模块下方的底部,走线非常短

    所连接的是测试环境  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、电路板需要热插拔、输入没有热插拔芯片、TVS 只有一个 Oring 二极管、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    您写道输入电压高达8V。 然后器件被销毁。

    输入电压的绝对最大额定值为6.0V、建议的最大工作输入电压为5.5V (请参阅第4页的数据表 LMZ10504)。

    对器件施加超过绝对最大额定值的压力会损坏器件。 我想两个内部 FET 都会熔断、这就是您的 Vout 短接至 GND 的原因。

    当数据表中写入的最大允许输入电压和实际输入电压接近时、热插拔也很重要。 热插拔会导致电压尖峰达到一定的电压、这也会使器件过载。 由于超出了绝对最大额定值、功能不再得到保证。

    对于8V 输入电压、我建议使用 LMZ31704。 它的额定输入电压高达17V、还可提供4A 输出电流。 外壳尺寸与 LMZ10504大致相同。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

     感谢您的帮助,为了找出输出短路的原因,我增加了输入电压,但实际上输入电压只有4.1-4.5V

    该测试证明 了这一问题可能是    由输入浪涌引起 的,因此,我在 输入上添加了一个 TVS。

    我希望 TVS 能够吸收浪涌电压、您同意吗? 问题的根源是什么?解决问题的解决方案是什么?

    此外、由于 LM31704与 LM10504不具有引脚对引脚兼容性、因此我无法直接替换它。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiang、

    根据您的描述、我同意热插拔最有可能是问题的原因。
    首先、我弄错了、但不明白您的高输入电压仅用于测试。 但我认为这证明了您需要输入保护。 试用合适的电视。 也许 TPD1E05U06是可能的备选器件、但如果适合您的应用、请在数据表中进行详细查看。 如需了解更多保护特性、您可以考虑使用电子保险丝、如 TPS25925。
    不过、如果问题仍然存在、并且输入保护正常、请随时再次联系我们。 如果保护功能正常、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Michael

      我会尝试作为您的建议、非常感谢!