This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:PFC 的方波输入

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605154/ucc28180-square-waveform-input-to-pfc

器件型号:UCC28180

大家好、

我有一个有关 PFC 的方波输入的一般问题

您能否告诉我、当输入波形不是正弦波而是方波时、PFC 为何会损坏或停止输出?

UCC28180D 输入是否为方波是否没问题?

如果有任何问题、您能否告诉我使用 UCC28180解决方波的权变措施?

通常、从 UPS 到 PFC 的输入是正弦波、但从 UPS 到 PFC 的一些输入是方波。

在方波输入的情况下、某些 PFC 会因方波而损坏或停止输出。

谢谢、

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    我知道、价格较低的 UPS 具有方波输出、因为与正弦波逆变器相比、生成方波逆变器更容易。
    利用该电源、PFC 电路需要整流方波并添加一个小型滤波器、以消除高压信号中的高 dV/dt。 这将提供几乎为直流的信号作为 PFC 的输入。 使用此小型滤波器和整流器、UCC28180将根据需要工作。
    如果输入端没有滤波器、则升压 MOSFET 可能会出现较大的电感电压尖峰、从而损坏器件。
    只需在桥式整流器之后添加一个小电容器即可。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    可以让我再次检查一下吗?

    您描述了"一个小型滤波器"、"一个几乎直流的信号"、"这个小型滤波器"、"整流器"、"一个滤波器"、"一个小型电容器"。

    但是、我无法正确理解   PFC 中的滤波器和电容器是...

    我在附件中附加了我的理解、所以如果有任何问题、您能看到并纠正它吗?

    尤其是、当我将输入从正弦波更改为方波时、我可以找到 VDS 的差异。

    但是,当我加上上限时,我不会看到有任何差别。

    如何添加小滤波器?

    e2e.ti.com/.../UCC28180-sinewave-vs-squarewave.pptx

    谢谢、

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    现在、我看到这是您所进行的仿真的一个问题。

    您是否对此进行过任何实际测试?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我没有测试数据。

    我的客户看到了有关该方波主题的 Web 文章。

    实际上、他们正在考虑使用 UCC28180、因此如果有任何权变措施来保护其系统免受方波的影响、他们希望知道该情况、并且还希望知道 PFC 损坏的根本原因。

    我的问题很清楚。

    - PFC 从方波衰减的原因

    -防止方波的权变措施

    如果您可以、能否直接向我发送电子邮件?

    谢谢、

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    我可以直接与您联系、也可以与我联系
    johngriffin@ti.com
    我想看到有关损坏 MOSFET 的方波的文章。

    此致
    John