This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:关于未使用的引脚/更改输入和输出的时序

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604229/tps53679-about-unused-pin-the-change-timing-of-input-and-output

器件型号:TPS53679

大家好

我的客户不使用以下针脚、因此请告诉我治疗方法。
-APWM6/BPWM2 (34引脚)
-ASKIP#(40引脚)
-BSKIP#(32引脚)

我还有一个关于 outPIN_ALT#_RESET#(19引脚)的问题。
当该引脚为输出功能、输入电源的警报功能时、
当 这个引脚为输入功能时、复位功能为引导电压。

请告诉我输入和输出的更改时序。

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    如果您的客户不使用这三个引脚、则它们都可以保持悬空。 只需确保它们遵循数据表中的表3-2、通过将 ACSP6绑定到 V3P3来关断 ACSP6。

    数据表中没有提到引脚19的电容、但我已联系产品线询问该引脚19的电容、并让您知道他们的说法。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    很抱歉、我的回复延迟了几天。 此外、如果未使用 SKIP#引脚、请确保每个功率级上的 EN/FCCM 连接到其本地 VDD。

    谢谢、

    Carmen