This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:Vout 最大额定值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605547/tps25921a-vout-maximum-rating

器件型号:TPS25921A

您好!

        我知道输出电压是20V+0.3V=20.3V、对吗? 或者它将由 VIN 电压变化。 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    Vout 应限制为 Vin+0.3V、以避免过大的电流流经内部 FET 的体二极管。
    是的、它将由 VIN 电压变化。

    此致
    Rakesh