This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:TLC5941-Q1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941, TLC5941-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601440/tlc5941-q1-tlc5941-q1

器件型号:TLC5941-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC5941

您好!

我们正在评估是否可以将 LED 驱动器(参考 TLC5941)用于我们的应用之一。

支持请求涉及 LED 驱动器的串行接口。

TLC5941串行接口看起来与 SPI 总线类似、因此我们尝试使用硬件外设 SPI 与其进行通信。 但我们注意到、数据采样发生在上升沿进行传输、而数据采样发生在接收的下降沿。 这对于 SPI 总线来说并不常见、我们会遇到发送灰度数据和读取状态信息数据(SID)的问题。

 

您是否确认我们对 SPI 总线的分析?

您建议使用 TLC5941串行接口吗?

 

感谢您的支持、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dejan、

    已经指派了合适的工程师、并将很快回答您的问题。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLC5941-Q1是一种串行接口、使用移位寄存器解决方案来写入和读取寄存器。 它不同于地址+数据 SPI 解决方案。 数据表中提供了详细的寄存器写入和读取时间图。 您可以参阅配置的数据表。

    请问目标应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anda、

    感谢您的回答。

    我仔细阅读了数据表,注意到移位寄存器解决方案类似于 SPI 总线的物理层,这就是我尝试使用硬件 SPI 外设(在许多微控制器中都有)的原因。

    这适用于仪表板应用(汽车)。

    我的问题是:

    1) 1)     是否有使用 SPI 总线的方法?

    2) 2)     如果不是、您建议知道我想避免这个串行接口出现位 bang、那么您会采取什么解决方案?

     

    感谢您的支持、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anda、

    我仍在等待您的回复、请回答最后两个问题吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anda、

    我们的应用是汽车仪表板(我们为汽车供应商工作)、LED 驱动器的预期数量每年约为500k/1M 单位。

    考虑到数量、我们需要确保我们的硬件和软件解决方案...

    特别是对于此 LED 驱动器,是否有必要“重建”串行通信,或者是否有方法可以使用已有的数据总线(如 SPI、RS232 ...) ?

    这些信息对我们来说很重要、因为它会影响 μ µC 选择以及软件实现。

    提前感谢您为我们提供的任何信息、

    此致、

    Julien