This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:FOD 不工作

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603844/bq500212a-fod-not-working

器件型号:BQ500212A

您好!

我在 BQ500212A 上构建了无线充电器原型、该设计基于 EVMBQ500212AEVM-550

区别在于我使用4 COG 谐振电容器。

充电器电路在低电流情况下工作正常、但当我传输较大电流(>700mA (在接收器负载下测量)时、红色 LED 闪烁、则表示出错、并在5分钟后重试充电(LED 控制选项1)

回到数据表中的故障处理表、我可以告诉大家它是一个 FOD/PMOD 问题(因为它不是一个高温问题(测试的 T_SENSE 电压))。

我在以下链接中获得了建议: https://training.ti.com/foreign-object-detection-fod

我禁用了 PMOD、充电器工作正常

我想测试 FOD 是否工作正常、所以我使用了金属板、发送器电流明显增加了150mA 以上、但没有出现警告或错误

我使用了许多 FOD 电阻器值、但结果始终相同

我将 FOD 电阻器固定为具有350mW 阈值、并尝试在 FOD-CAL 上使用可变电阻器、但无论如何、始终不起作用

任何身体都能帮助吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq500212A FOD 被设计成与1-COG 和3-X7R 电容器、内部损耗计算电路一起工作。 如果使用4个 COG 电容器、您可能会遇到损耗计算问题。

    此外、对于 FOD、应在设计上运行校准以获得满意的性能。 这将需要 AVID FOD 接收器。 EVM 中的电阻器值可用作起点、但在设计上进行更改会改变损耗和性能。

    Pmod 只能在 WPC 1.0接收器上工作、这是一个非常旧的系列、现在不应该可用。 禁用它只会对这一较旧版本的 RX 有帮助、而不是当前 WPC 1.1或更高版本的器件、它们使用 FOD。

    测试所用的最佳金属是铝箔、即使是薄层、也会显示为大型异物。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Bill、  

    这很有帮助

    因此、我可以展开、在计算 内部损耗时已考虑了电容器的 ESR

    更改它们将导致错误的损耗值。 我要写吗?

    对于 FOD 校准、我稍后将进行介绍

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    TX 功率转换损耗用于 FOD 计算、并且已经被表征。  一些补偿可通过 FOC_CAL 来完成。

    但是、改变谐振电容器会在内部损耗计算中增加太大的变化。