This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:降压控制器选择

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605528/lm5085-buck-controller-choice

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件: LM5088

我们正在寻找具有以下要求的降压控制器:

Vin = 55VDC、Vout = 12VDC、Iout = 5A。 电流限制=可调节

降压转换器必须很少且仅在10ms (保持)内工作。 因此、我们正在寻找最小且最具成本效益的解决方案。 在此应用中、效率 并不重要、因为转换器通常只需工作10ms。 您建议将哪种控制器用于此应用(LM5085或更适合的其他控制器)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要具有成本效益、LM5085是您的应用的理想选择。 另一个原生模式是 LM5088。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    感谢您的快速回答、因此我将继续介绍 LM5085