This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19533KCS, CSD19535KCS, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601967/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:CSD19533KCSCSD19535KCS

您好!
I'v 使用 Webench 设计了一个降压转换器。
控制器是 LM5116MHX/NOPB。(webench.ti.com/.../webench5.cgi
MOSFET 不同于 TI 制造的设计 (CSD19535kcs 和 CSD19533kcs)
现象是:
无负载:如果我通过连接+探针(STEP 输入)将输入连接到31VDC 电源、则转换器工作正常、并获得12.6VDC 输出。
2 -空载:如果我使用63VDC (阶跃输入)来执行共模、则两个 MOSFET 有时会发生故障、LM5116也会发生故障。 MOSFET 短路、LM5116也发生故障。

3 -如果我缓慢地将电源从31VDC 调整到63VDC、则转换器的工作性能非常出色、最高可达10A。 DH、LO 和 SW 上的波形具有方形、根本没有振铃(在0.8A 至10A 负载范围内)。

无负载、63VDC、SW 节点的波形。 当负载电流超过0.8A 时,波形会有所改善。 当电流上升到1A 时、振铃向右滑动、直至其消失。

电流波形

满载条件下的63VDC SW 节点波形

设计

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法清楚地阅读您的原理图、但您的波形表明您在二极管仿真模式下运行。  请参阅数据表第7.4.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 John 所提到的、您发布的波形没有任何问题。  转换器处于二极管仿真模式、因此当电感器电流达到0A 时、它会关闭低侧 MOSFET。  LM5116可编程为处于强制连续导通模式(FCCM)、如数据表所述。  在 FCCM 中、波形在轻负载条件下不会振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我仍然不明白转换器为什么在启动时出现故障。

    我检查了启动电压和电流。 这是正常的吗?

    TI LM5116-12评估 波形有很大不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形是否高于输入电压和输入电流?

    您使用的 FET 的额定电压是多少、因为我无法读取原理图?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉耽误你的回答。

    我需要一些时间来阅读“手动”....

    我使用 CE 引脚进行开-关(来自我的 UVLO 电路)。 手册指示使用 UVLO 引脚实现该目的。

    手册指出、使用 CE 引脚可能会造成混乱。

    因此、现在、更改后、我从 PS 上汲取8-10A 电流、很容易、没有问题

    再次感谢、

    Yehiel Nadav

    IL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 LM5116的另一个问题:

    我之前布置的电路在热室中工作正常,工作时间为12.6VDCa @ 8A 输出电流,

    它由 PFC 前置稳压器的68VDC 供电、中间有5A 保险丝。

    当电路处于"冷"状态时、我可以对其进行多次短路(用于测试)、而不会出现任何问题。 它可以正常恢复。

    但是、当电路过热时、我也这样做了、我熔断了保险丝并丢失了低侧 MOSFET (短路)。

    首先-为什么会发生这种情况?

    第二、需要做什么、添加什么、以防止再次发生这种情况。

    电路不得发生故障、也不得对短路情况具有非常非常高的抗扰度。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yehiel、

     

    故障是在应用短路时立即发生还是随着时间的推移而发生。  如果一段时间内发生这种情况、MOS 器件更有可能由于过热而发生故障?  您可以选择通过增大 UVLO 电容器来增加断续时间、如数据表中所述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它仅在 PS 处于热态时立即发生。

    测试过程如下:我在55°C 的温度箱中加载 PS、负载为8A。 然后、我断开负载、并对输出短路。

    是的、我可以增加断续时间、但当电路处于冷态时、该故障不存在。 为什么?

    Q -为什么顶部 MOSFET 不会发生故障? 只有保险丝和低 MOSFET?

    问-可以采取什么措施来提高其可靠性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yehiel、

    它不在低温下发生的原因是、它可能由于 MOSFET 的温度而发生故障? 此外、请注意、热 MOSFET Rdson 明显更高、这会导致"失控"情况。 另请注意、仅因为底部 FET 发生故障、并不能保证顶部也会发生故障。
    为了进一步控制 MOSFET 的温度并防止失控情况、我建议通过增大 UVLO 引脚和接地之间的电容来增加断续时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我要试一下。

    谢谢