This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:LM3643能否驱动红色 LED?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605062/lm3643-can-lm3643-drive-red-led

器件型号:LM3643

大家好、

我对 LM3643有疑问。

LM3643能否驱动红色 LED?

 

红色 LED 的 VF 为2.4V、LM3643具有导通模式、因此我认为 LM3643可以驱动红色 LED、但我的问题是热问题。

 

例如

VIN=5V

ILEed = 1.5A

Vf=2.4V (红色 LED)

 

电流源的压降=(VIN–ILED x RPMOS)–VF = 4.871–2.4 = 2.471V

功率损耗=(ILED x PRMOS) x ILED + 2.471V x ILED = 3.9W

3.9W x 67.8C/W = 264.42C

 

这超出了 Tj (125C)。

 

以上计算是否正确?

如果是、LM3643将无法用作红色 LED 驱动器。

 

如果您有可满足以下客户要求的替代 LED 驱动器、请告知我。

VIN=3.3~5V

ILEed = 1.5A

灯串:2个灯串和独立控制

LED:每1个灯串1个 LED。 未决定使用白色 LED 或红色 LED。

谢谢、

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的计算结果似乎正确。 我们将为您提供可能的解决方案。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我们假设电流为1.5A 恒定电流、那么您的数学计算是正确的。 根据设计、LM3643只能在400ms 内提供1.5A 负载。 这在一定程度上是为了管理片上的热时间常数。 如果您的应用需要恒定1.5A 电流源、则需要不同的器件。 如果您可以澄清应用的用例、我们可以进一步帮助确定解决方案。 谢谢。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Greg 和 Angelos、

    感谢您的评论。
    当我获得红色 LED 的详细用例时、我将会回来接您。

    谢谢、

    R此 致、
    Kai