This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602780/bq24715

主题中讨论的其他器件:BQ24715BQ24610

您好:

现在、我使用 BQ24175为2S 电池充电。 但我不知道当电池电压达到8.4V 时、我使用哪种方法来终止充电周期。  

我在其数据表中找不到这些方法!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时、我需要检测以判断电池已充满电!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24715是 一个主机控制器件、并且在电池充满电时遵循主机命令。 因此、电池充满电后、它不会执行充电终止。 TI 电池电量监测计 IC 可 报告充电状态。

    如果您没有主机控制 器来检查监测计 IC 并发出命令、请检查 bq24610充电器。 它具有 电池终止电流设置和状态引脚、用于报告 电池已充满电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    潘西欧红