This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:用于效率测量的电感器的器件型号:“VIN=24V,VOUT=3.3V”和“VIN=12V,VOUT3.3V”

Guru**** 2814585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605355/tps54302-about-parts-number-of-inductor-which-is-used-for-the-efficiency-measurement-at-vin-24v-vout-3-3v-and-vin-12v-vout3-3v

器件型号:TPS54302

大家好、

 

我们的客户想知道电感器的 DCR,它用于在“VIN=24V,VOUT=3.3V”和“VIN=12V,VOUT3.3V”条件下进行效率测量。

如果您有电感器的器件型号、请告诉我们吗?

 


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    我们现在没有 PN、原始数据尚未存储。 我们唯一可以确认的是、3.3V 输出的电感为6.8uH、因此6.8uH 的 DCR 应小于10uH、 这意味  着3.3V 输出的电感器 DCR 低至 23m Ω。  

    实际上、电感器的 DCR 在 5V 输出和3.3V 输出之间没有很大差异、因为 DCR 没有明显的差异。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru