This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:BQ24296M ILIMT 引脚故障

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605492/bq24296m-bq24296m-ilimt-pin-failed

器件型号:BQ24296M

我们的测试实验室发现 BQ24296M 无法充电、发现 w Ilimt 引脚电压为0。

什么导致引脚无输出?

电阻为300K、引脚不接地短路、电阻测试类似于正常部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lanjie,

    为了确保我理解正确、您在 ILIM 和 GND 之间放置一个300k Ω 电阻器、并且看不到器件充电情况?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel:

    是的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,

    电阻器可能看起来像充电器的浮动、如果不是、输入电流限制将非常接近于零。

    请将电阻器值减小得低得多(<1kOhm)、看看这是否会重新启用充电。


    此致、
    Joel H