This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24165:BQ24165

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605762/bq24165-bq24165

器件型号:BQ24165

我想使用小容量(160mAhr)电池、能否将充电电流设置为小于500mA、即100mA?

Riset = Kiset/Icharge

是否可以将 Riset 设置为获得小于550mA 的100mA 充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    我们未将充电电流的特性描述为低于数据表最小值、因此我们无法保证运行电流低于该最小值。 充电电流将流动、但精度将比数据表指定的要差得多。

    您能否提供有关您的应用的更多信息? 您是否需要 bq24165的双输入特性?