This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381A-Q1 WD_FAIL_CNT 重新初始化

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605603/tps65381a-q1-tps65381a-q1-wd_fail_cnt-re-initialized

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381-Q1

大家好、TI 专家。

我们使用 TPS65381A-Q1设计了汽车 ECU。  

我的同事(SW 工程师)和我对 TPS65381A-Q1有一些问题、例如以下问题。  

请检查并回复。

数据表修订版  

  TPS65381-Q1:修订日期= 14. 2017年6月

  TPS65381A-Q1:修订日期= 01。 2017年5月

我知道、TPS65381-Q1是 NRND 器件。 但数据表修订日期高于 TPS65381A-Q1。 请更新 TPS65381A-Q1的最终版本

2. WDT 问题

①当 D[5] AUTO_BIST_DIS 寄存器设置为1时、BIST 在低于状态时不运行。 对吗?

  -活动状态→SAFE_STATE→RESET_STATE→诊断状态

 └如果 BIST 在这种情况下未激活,WD_FAIL_CNT 是否未重新初始化为5??

② Plese 检查 WD_FAIL_CNT 到5的重新初始化条件

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您在 e2e 论坛中的 TPS65381A-Q1上发表您的问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS65381-Q1具有2017年6月发布的最新修订版数据表修订版 G、TPS65381A-Q1具有2017年5月发布的数据表修订版 A。 它们彼此等效、TPS65381-Q1修订版 G 需要稍长的时间才能发布到 Web、因为它是针对已发布的器件、并在修订日期中增加了一些时间和额外的月份、从而完成了更改管理控制。

    如果您使用的是 TPS65381A-Q1、则应仅参阅 TPS65381A-Q1产品说明书。

    如果 AUTO_BIST_DIS 位设置为1、则 BIST 不会在通过复位到诊断状态的任何转换上运行、除非从待机状态加电。 因此、在您的场景中、如果在诊断期间 AUTO_BIST_DIS 设置为1、并且事件导致活动状态→SAFE_STATE→RESET_STATE→诊断状态、则 BIST 将不会运行、并且由于 BIST 未运行、因此在该转换状态后 WD_FAIL_CNT 将不会重新初始化。

    在选择使用 AUTO_BIST_DIS 之前、应仔细考虑系统影响、并将其设置为1。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Scott、此回复对我们非常有帮助。

    祝你度过美好的一天!