This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:如果使用 MCU DIM 控制、则芯片损坏

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492, LM3492EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605321/lm3492-the-chip-is-corrupted-if-use-mcu-dim-control

器件型号:LM3492

您好! 我制定方案、在 DRL 中使用什么。 我使用两串 LED (串中12个 LED、一个 LED 为150mA)。 输入电压为12-14V。我给出了原理图、如下所示。 我遇到了一个大问题:如果我尝试对控制器进行编程、然后开始编程(程序运行控制变暗、并使用 PWM 缓慢增加照明)、有时 LM3492会中断。 IC 不工作、使用大电流。 VOUT 和 GND 之间的电阻为5欧姆。 只是有时发生了。 如果我移除 R19和 R20、我不会遇到这个问题。 为什么、如果程序员连接、我会遇到这个问题。 我因这个问题失去了近5个 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前不确定。 我要问的是比我更了解该器件的人。 但如果他不知道我们可以进一步调查。 通常、对于开关而言、这是一个布局问题、但我目前无法确定。 让我们看看我是否得到了响应、这是否是以前看到过的。 同时、如果您能提供、我很乐意检查 BOM 和布局。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 显示了 PCB 和 BOM。 您能告诉我们、该 IC 在评估板 LM3492EVAL 上的温度是多少? 我看到他们没有散热器。 我的设备很热、我使用外部散热器。 但是、如果我使用200mA 的双通道(用于测试)、则 IC 过热并进入热关断状态。

    e2e.ti.com/.../SL_5F00_LSeries_5F00_test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 EVM 的热特性、但您的电路板非常小、因此散热较少。 您似乎还在使用相当高的开关频率。 在高开关频率和高输出电压下、交流损耗可能过高。 它们与开关频率和输出电压^2成正比。 您可能需要在特定应用中使用较低的开关频率以实现热稳定性。

    我还想问的是、您的电感器值是否仅为10nH? 这看起来非常低、会导致非常高的峰值电流、如果是、您甚至可能会限制电流。 较低的值也会增加交流损耗。

    我会尝试增大 L (如果需要)并将开关频率降低到大约350kHz、以使其保持更低的温度。 如果您需要满足任何 EMI 要求、该频率也是一个不错的选择。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! WEBENCH 设计人员建议使用该频率。 作为电感器、我使用 CDR127 47 μ H。 现在、我制作了新的 PCB、更大的 PCB、所有组件都位于一侧、底部干净、可以放置外部散热器。 我还将尝试更改工作频率。

    使用新的 PCB、我还将测试我的项目是否有错误、这会损坏 LM3492。 可能是由于布局不良而导致了这种情况的严重损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不良布局是一个常见问题、绝对会因电压尖峰超过绝对最大额定值而造成损坏。 将 DAP 不正确地焊接到接地端也会导致损坏。 数据表中提供了布局指南以及 TI.com 上有关开关电源布局的多个应用手册。 如果您使用2层、所有组件都位于顶部、我建议使用底层作为实心接地层、并通过多个过孔将所有电源接地点直接连接到底层。 如果您确保 IC DAP 上有过孔、接地平面会非常有用、包括散热。 但愿这对您有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、Webench 无疑是一个很好的起点。 但是、如果您尝试拨入可能的最小解决方案(更高的开关频率)、则不会始终考虑热性能。