This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:RC 计时器需要以及如何计算 R 和 C 值?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605367/bq2000-rc-timer-need-and-how-to-calculate-r-and-c-value

器件型号:BQ2000
主题中讨论的其他器件: BQ24105

您好!

  我有11.1v 和2200mAh 锂离子3节电池、并且我选择了 bq2000充电器 IC、可以使用该 IC 吗?  如果是、则存在 MTO (最长充电时间)。它们会调用某个周期的保持、因此对于 MTO、我必须设置电阻器和电容器。 他们说延迟周期= MTO/32。  该输出会进入 bq2000的 RC 引脚。 他们说我正在设置计时器。 您能解释一下为什么我需要此设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、
    我建议您将 BQ24105用于您的应用、因为它具有可变输出电压、更适合您的应用。