This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45:.senc 文件并导出数据闪存映像以用于生产

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605733/bq20z45-senc-file-and-exporting-data-flash-image-for-production

器件型号:bq20z45

我有一个 bq20z45 EVM 并使用 EVM 软件的 bqEZ 选项卡。  我已完成所有校准和循环(充电放电)。  我转到最后一步、.DFI 文件创建并下载、没有错误。  最大误差为1%、周期数恢复为零。  不管怎样、我不确定下一步该做什么。  制造黄金包指令说将0f00写入字00、但我在执行该写入操作时收到错误- VBUS_BAD_PEC。  也不确定.senc 文件的存储位置或如何访问它(以及化学 ID)。  这是指文档 SLUA334b 工作表2第3节第5步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sandra。

    如果您尝试对 senc 文件进行编程、则发送命令0f00是为了将监测计置于 ROM 模式。 您正在尝试对 golden .DFI 进行编程、而无需进行编程。

    单击 bqEASY 链接、单击设置、您将看到下面的这个屏幕。 单击 load/reead .dfi 或.ROM 文件。 这将允许您在其他多个器件上对.DFI 文件进行编程。

    如果您尝试获取.senc 文件。 您需要将监测计置于 ROM 模式、然后提取文件。 请参阅下面的应用手册。 确保器件未处于密封状态、即验证 FAS 和 SS 标志是否未设置。

    e2e.ti.com/.../bq500110_5F00_updating-firrmware-with-the-bqevsw.pdf

    谢谢

    Onyx