This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:LM25066 SMBus/IIC 和电平转换

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066, TXS0102, LSF0102, LM25066A, LM25066IA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605465/lm25066-lm25066-smbus-iic-and-level-translation

器件型号:LM25066
主题中讨论的其他器件: TXS0102LSF0102

尊敬的先生/女士:

对于 SDA/SCL、哪种电平转换器适合从+1V8 (主机)转换到+3V3 (LM25066)?
在之前具有+3V3 (主机)至+3V3 (LM25066)的产品上、SDA/SCL 上拉电阻器不需要大于4K7
以获得合适的上升时间。

SMBAn 是否也是漏极开路? 此引脚是否可以连接到2K 上拉至+1V8?

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    欢迎访问 E2E 论坛!

    对于电平转换器、您可能需要通过以下页面获取双向转换器:
    www.ti.com/.../bidirectional-voltage-translation-products.page

    我们支持 LM25066的团队尚未测试不同的 I2C 转换器。 我们的理解是、TXB01x 系列不适用于 I2C/SMBus/PMBus、而 TXS01x 或 LSF01x 系列则适用。

    由于 SMBA 已经是一个开漏输出、我相信您只需要两个通道、因此 TXS0102或 LSF0102等器件可能是合适的。
    www.ti.com/.../txs0102.pdf
    www.ti.com/.../lsf0102.pdf

    不过、我建议您发布有关 TXS0102或 LSF0102的 E2E 问题、以便支持这些器件的团队为您提供帮助。

    供参考- LM25066数据表包含大多数更新内容、而 LM25066A 和 LM25066IA 数据表可能缺少一些附加字。

    LM25066在第4页的引脚说明表中指定 SMBA 为开漏输出:
    www.ti.com/.../lm25066.pdf

    谢谢!
    Alex

    编辑: 供参考-我根据此电压电平转换器选择指南获取了 LSX0102器件型号:

    www.ti.com/.../scyb018h.pdf