This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-DQEVM:或两个具有偏移的器件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24740, TPS2660, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604281/lm74610-dqevm-or-two-devices-with-offset

器件型号:LM74610-DQEVM
主题中讨论的其他器件:TPS24740TPS2660LM5069

我想仿真一个将 主电源/电池和小型自举电池组合在一起的二极管或配置。  小型电池有两个串联的二极管、而大型电源/电池有一个二极管。  在启动过程中、小型电池在 使接触器连接到主电源之前会运行一个小负载。  传递是无缝的、但会导致相应的二极管功率损耗。

一旦主接触器接通、我们就无法让小型电池提供任何电流、因为该小型电池上的充电器将会欠压、并且我们可以在正常运行期间耗尽自举电池。  但是、如果 BMS 从接触器中掉出、我们需要使用小电源以有序关断。  

可以将一个或两个小信号二极管与感应线路串联到 LM74610的阳极引脚、以欺骗它认为阳极和阴极之间的差异更大、因此器件保持关断状态。  我还必须在相反的方向添加第二个受控 MOSFET、以阻止另一个 MOSFET 的体二极管。

主电池电流高达15A、因此正常二极管使用相当大的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    很抱歉耽误你的时间、我们将在本周结束前回复你。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    电荷泵的启动需要体二极管电压为0.48V。 在阳极桥臂中添加二极管会对这一情况产生不利影响。 所以、不、您不应该这样做。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有不同的理想二极管电路可以对此进行仿真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您能否绘制出草图、更好地了解您正在尝试的内容。 从现在开始、我将成为 OOO 几周、另一位工程师将对此进行研究。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V1=24V --- 二极管|----- +--- 目标应用。
    V2=24V--- 二极管|----二极管|----- |

    只有当 V1消失时、我们才希望 V2成为电源。 我们使用线性技术 LTC4359s 作为理想二极管、我们禁用该二极管、并通过一个电路在 V1消失但启用速度不够快时自动重新启用 V2电路、我们得到一个瞬时欠压。 那么、我要寻找其他选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如果我正确理解了该应用、听起来您永远不希望 V1和 V2同时导通。 如果是这种情况、我们的团队倾向于将其称为"优先电源多路复用器"应用。 您有一个优先级(本例中为 V1)、如果存在 V1、则传递到输出、如果 V1不存在、则传递 V2。

    我们有 TPS24740、它可以实现这一点、但不能在24V 下运行。 不过、如果您对系统拓扑感兴趣、请随时阅读数据表第43页的第10.3.2节:
    www.ti.com/.../tps24740.pdf

    我们没有相应的高电压、高电流解决方案。 最接近的选项是 TPS2660、它可以在高达55V、2A 的电压下工作。 这可能适用于 V2、但不适用于 V1。

    虽然您可能会得到3x 芯片解决方案、但我理解它可能不是一种具有成本效益的解决方案:
    V1:使用 LM5069 + LM74610
    V2:使用 TPS2660

    谢谢、
    Alex