This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:可调电压稳压器精度

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605692/tps763-adjustable-voltage-regulator-accuracy

器件型号:TPS763

您好!

我们想知道如何最好地计算 TPS76301可调版本的精度。

数据表第4页显示了0.97x Vout 至1.03x Vout。
这是否已经考虑了设置电阻器的精度?
或者、我们是否需要增加额外误差(例如1%或0.1%容差)

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、
    否、这不会考虑电阻器容差。 应用程序。 下面的注释给出了在给定电阻器容差的情况下预测精度的公式。

    www.ti.com/.../slva423.pdf

    此致、
    Mike