This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3424:LM3424 PSpice 和驱动能力

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605127/tina-spice-lm3424-lm3424-pspice-and-driving-capability

器件型号:LM3424
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

第1部分)

我正在尝试导入 LM3424 PSpice 模型、但未成功。 已尝试导入宏及其抛出错误“ Invalid device : CDNENCSTART”(无效设备:CDNENCSTART)。 第41行"。 请建议如何导入 PSpice,该文件是从 TI - LM3424器件网页下载的  

第2部分)

一个 LM3424能否  驱动4  (串联) X 5 (并联) LED 组合 ? 工作台仿真建议使用4系列 X 2并联组合和一个 LM3424。

第3部分)  

我在使用一个 LM3424驱动4系列 X 2并联组合时听到噪音、有什么建议可能是原因?

此致、

C 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CV、

    要回答您的问题:

    监控该论坛的大多数人来自产品线、不了解 pspice 或 TINA-TI 编码或导入。 您可能会更幸运地在"开发工具"论坛中发布此问题。

    2.是的、可以。 您可以根据需要执行任意数量的并联字符串。 只要您具有相同的 LED 总输出电流、仿真仍将提供相同的结果。

    这是 PWM 调光还是正常连续运行? 您驱动的输入电压、LED 灯串电压和 LED 电流是多少? 您使用的拓扑是什么?

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的快速回复

    LED 持续驱动。

    输入电压范围为8V 至20V  

    LED 灯串电压为33.6V、我在升压拓扑中使用 Cree XP G2 LED (12英寸串联)。

    可闻噪声仅在 11V 至12V 的电压点听到  

    这种声学噪音是否是由唱歌电容器/电感器引起的,请建议  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CV、

    通常、可闻噪声仅在 PWM 调光期间出现、可以是电感器或陶瓷电容器。 在正常连续运行期间、应该没有可闻噪声。 如果仍然存在电感器/陶瓷电容器、但不应该存在。

    如果在 OVP 或 UVLO 中踢进或退出、则可能会产生噪声、但在本例中、如果在其他输入电压下正常、这毫无意义。 这会留下最可能的布局或不稳定性情形。 这两种情况都可能导致振荡、从而产生可闻噪声。 第一种情况需要进行另一种布局、但在8V 电压下也可能无法正常工作。 可通过增大 COMP 电容值和/或增大输出电容来测试不稳定性。 在该转换比下、右半平面零点很可能处于较低的频率、因此您需要削减带宽以消除其影响。

    此致、

    克林特