This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:数据表中的引脚排列错误?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605463/tl783-wrong-pinout-in-datasheet

器件型号:TL783

大家好!

我正在设计电动汽车电池充电器、我需要将输出电压从80V 调节到20V (以馈入逻辑电路)。 我尝试使用 TL783来实现它、但当我连接它(根据数据表引脚分配)时、我在"in"引脚上测量了82V 电压、在"out"引脚上测量了80.6V 电压、就像它只是两个串联二极管一样。 针对20V 输出计算了调整电阻器。

数据表中是否存在错误的引脚? 有人以前遇到过这个问题?

非常感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    数据表引脚排列不应出现问题-您能否发布原理图供我们检查?
    此致、
    Mike