This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMBUSMGRGUI-SW:GUI 能否显示三个输出电压 Vout1、Vout2、Vout3数字和曲线?

Guru**** 2573905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064, LM5066, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605470/pmbusmgrgui-sw-can-the-gui-display-three-output-voltage-vout1-vout2-vout3-numerical-and-curve

器件型号:PMBUSMGRGUI-SW
主题中讨论的其他器件:LM5064LM5066LM25066

您好、在 GUI 上提出一个问题。

TI 的 GUI 可以显示电路板输出 电压数值和曲线。如果 DCDC 电源具有 三路输出、GUI 是否可以 显示三个输出电压 Vout1、Vout2、Vout3数值和曲线?

如果是,那么如何修改 GUI 和 C 程序, 是否有相关的案例可以参考?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PMBus Mgr GUI (现已注册为 I-Commander GUI)用于评估我们的 PMBus 热插拔控制器、如 LM25066、LM5064、LM5066系列。

    每个热插拔控制器仅连接到一个电压轨、可测量流入系统的电流并防止过流事件/短路。 您可以将多个热插拔控制器连接到我们的 EVM 附带的相同 FTDI 软件狗(FT2232H 迷你模块的修改引脚)。 GUI 可以打开多个热插拔控制器实例、但尝试同时从所有控制器流式传输信息可能会导致 GUI 冻结、除非您每次读取一个控制器。

    对于直流/直流电源设计、TI 提供了单独的器件系列和软件。 查看 TI 的 Fusion Digital Power Studio 和 Fusion Digital Power Designer:

    www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO
    www.ti.com/.../fusion_digital_power_designer

    谢谢、
    Alex