This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:最高结温是多少。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605571/tps3823-what-is-the-maximum-junction-temperature

器件型号:TPS3823

你好、支持者。  

我的一位客户正在使用 TPS3823、我们  无法  在数据表上建立最高结温。  

该器件的最高允许结温是多少?  

请向我发送记录 TPS3823最高结温的官方文档。  

谢谢、此致。  

Jonathan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    由于这些器件的功耗较低、我们假设 Tj = Ta。 这意味着允许的最高结温在-40°C 至85°C 之间。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael