This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54228:TPS54228电流限制?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140A, TPS54228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605615/webench-tools-tps54228-tps54228-current-limit

器件型号:TPS54228
主题中讨论的其他器件:TPS62140A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

Webench 用于将54228设计为 2V 至5V 降压、最大电流限制为1.5A。 在用 负载测试电路时 、负载达到(@5V+-)甚至超过 2.7A、直到切断为止。 如 数据表中所述、它应 逐周期限制电流、请建议54228是否可以将电流限制为1.5A、该设计是否采用了 webench? 如果是、我们需要 更换哪个组件、而不是像连接的 webench 仿真中那样、这样我们就可以得到最大1.5A -这意味着即使负载较高、也要保持在最大1.5A 的水平?  

谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压12v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您是说您告诉 Webench 要进行1.5A 设计? 即、您输入的输出电流为1.5A?

    没有任何容差、任何电源都不会限制为某个精确值。 同样、极少数电源会在其输出电流下进入电流限制-它们几乎总是在更高的负载电流下限制电流。

    您需要该电源提供的最大输出电流是多少?

    TPS62140A 是一款较简单的器件、其电流限制容差较小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    是的,此设计适用于最大1.5A 输出电流。 您能建议什么应该是正常容差吗? 在我们的测试中、我们测量了平均2.5A 的最大输出负载电流、这反映了66%的增长。

    此外、如果假设存在相关容差、您能否建议使用哪些组件来控制我发送的 webench 设计中的输出电流限制?

    至于替代 IC、现在我们要评估当前问题、感谢您的建议。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想 TPS54228 D/S 详细介绍了电流限制何时开始在第9页和第10页上运行。 如果对此有任何疑问、请具体说明。

    第5页显示了阈值本身的容差。 它是一款额定电流为2A 的器件、已经比您所需的电流高33%。