This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:Ige-flt 最小值、最大值

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605420/lm5060-q1-igate-flt-min-max-value

器件型号:LM5060-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5060-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
Ige-flt 的变化量是多少? 他们希望知道最小值和最大值。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    数据表中不保证最小值/最大值、但从原始特性数据可以看出、温度范围内的6 Σ 变化大约为50mA 至112mA。

    存在温度相关性、下拉强度随着温度升高而降低。 因此、50mA 是平均值-在125C 时为6sigma、而112mA 是在-40C 时为平均值+ 6sigma。

    谢谢、
    Alex