This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找合适的 LED 驱动器解决方案

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605578/looking-for-suitable-led-driver-solution

主题中讨论的其他器件:UCC28810

大家好、  

我正在寻找使用 TI 器件的 LED 驱动器解决方案。 以下要求:

输入电压:100 - 240VAC

需要 PFC、PF 应大于0.9

3.输出电压范围为30-50VDC

输出电流:高达1000mA

谢谢、此致

Triet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Triet、

    我不是该器件的专家、但我相信 UCC28810是唯一能够有效执行通用输入的 LED 驱动器。 在产品文件夹下、有些参考设计可能接近您所需的内容。 希望这会有所帮助。

    此致、

    克林特