This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:IC 无法正常启动且故障排除。

Guru**** 2811445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603539/tps65150-ic-does-not-start-up-properly-and-faults-out

器件型号:TPS65150

因此、我在这个 IC 上工作的时间太长了。 我正在制作一个用于5英寸 TFT LCD 的开发板。  

IC 启动、5V 降压稳压器启动正常、但 VGL 仅转到-5V。 如果我启用了故障、则它会出现故障、因为它永远不会达到完整的-10V。 这也会阻止 VGH 和 Vcom 启动。 我可以通过在下面的原理图中删除 C8来禁用故障、我已经完成了这一操作、但 VGL 仅保持在-5V。

因此、IC 知道它不是完全-10V、但系统没有响应。 我已经用布局完成了两个 PCB、第一个是2层、布局不是很好。 第二个是4层、布局更好、但行为相同。 当我制作4层电路板时、我甚至检查了每个组件、以确保没有故障器件。 我还尝试了多个 TPS65150 IC

我在下面包含了完整的原理图、唯一的区别是 C8跳过、不再禁用故障、我在使用2.2uF 电容、无论它说什么都是4.7uF 电容。 5V 降压转换器的电源要求仅为20mA、-10V 线路和+15V 线路的电源要求为250uA。 我还连接了一些外部电阻器来模拟负载、以便电荷泵运行。 我的原理图有什么问题吗? 我真的处于我的绳索的末端、完成了所有调试。 我稍后将尝试上传加电序列的快照。

e2e.ti.com/.../8255.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin Carter、

    感谢您的查询。 首先、A5vdd 电源轨由升压转换器而非降压转换器生成。

    VGH (TP2)和 VGL (TP1)以及 VCOM (TP4-5)的输出电压受升压转换器的输出电压(A5vdd)的限制。 在当前配置中、VGL 和 VGH 未达到其标称值是正常的。  本   应用手册中介绍了这种情况的原因以及如何正确配置 TPS65150的电荷泵的详细说明

    总之、您需要在两个电源轨(VGL 和 VGH)上再添加两个额外的电荷泵级、以获得所需的电压。

    关于原理图、我有一些问题/意见:

    • 电源轨的输出电流要求是什么?
    • DLY1和 DLY2的延迟时间当前设置为>25ms。 这正是您需要的吗?
    • 不  4.7µH 电感为 µH μ H、请在3.3µH μ H 至 μ H 范围内选择较小的电感(请参阅第23页的表3)
    •  µF 电容很小、有效电容应在10 μ F 范围内(注意 陶瓷电容器的直流偏置

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这就是我要查找的信息。 我认为一定会有我根本误解的事情。 因此、我想我需要为正电荷泵再增加两个级、为负电荷泵再增加一个级。 您将我链接到的应用手册会给出错误的 DNS 结果。 我通过 www.tij.co.jp/.../slva794.pdf 找到了这个。 但是、它不能解决多级负电荷泵问题。 我如何对其进行布线? 我似乎找不到任何有关该主题的示例。 我可以使用数据表中的正极原理图示例。 来解决您的问题。 我使用的是 Innolux 5.6英寸 LCD AT056TN52-V3

    编辑:我找到了另一篇关于如何连接负电荷泵的文章。

    e2e.ti.com/.../464609

    来解决您的问题。 我使用的是 Innolux 5.6英寸 LCD AT056TN52-V3
    我的输入为3.3V、也为 LCD 上的3.3V 逻辑电平供电

    输出要求:
    AVDD 5V 25mA (我在此处使用升压转换器的输出)
    VGH 15V 240uA
    VGL -10V 260uA
    VCOM 0.72-1.12v

    我的显示屏数据表确实列出了相当长的启动要求、所有值都必须大于此处列出的时间。
    3.3V VCC -> 20ms -> VGLH -> 5ms -> AVDD -> 5ms -> VGH -> 10ms ->数据

    我确信它可以处理更快的时间、我将介绍数据表建议。

    我使用了一个22uH 电容器来整合器件。 22uH 用于同一电路板上的 LED 恒流升压转换器。 工作正常。 但我想我可以在最终设计中减少它。

    输出电容是我手头上的部件。 对于如此低的电流输出要求、我认为我可以暂时使用它们。 这些将在最终设计中进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    [引用用户="Austin Cartter"]

     但是、它不能解决多级负电荷泵问题。 我如何对其进行布线? 我似乎找不到任何有关该主题的示例。 我可以使用数据表中的正极原理图示例。 来解决您的问题。 我使用的是 Innolux 5.6英寸 LCD AT056TN52-V3

    编辑:我找到了另一篇关于如何连接负电荷泵的文章。

    e2e.ti.com/.../464609

    [/报价]

    是的、如该螺纹所述、  您可以将负电荷泵的开关节点连接到升压转换器的开关节点、也可以直接连接到 DRVN 引脚。 由于输出电流要求非常低、因此您可以轻松地将其直接连接到 DRVN 引脚上。 正电荷泵也是如此。 您允许 VGH 和 VGL 的最大容差是多少。 我认为、由于电荷泵需要的余量(取决于二极管的正向压降)、您最可能还需要添加一个另一个负电荷泵级(在整个3个 CP 级中、意味着3个飞跨电容器、6个二极管)以生成-10V 电压:

    2分段:VGL (最小值)=-2xAVDD + 4xVF +0.13 V =-10 V + 2 V +0.13 V =-7.9 V

    如果您已经完成了原理图、请告诉我、我将对其进行介绍。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 Vs 提升至6V、因为我的 LCD 最高可达6.5。 稍微接近一点、但这只是一个用于开发的原型、我避免了另一个电路板旋转。 我还将 其用于 Vf 仅为0.2的二极管。 更改这些值时、我应该能够获得所需的 VGL 和 VGH、在 VGL 和 VGH 上只有1个额外的级。 这是我更新的 schematic.e2e.ti.com/.../0027.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥斯汀、

    很抱歉耽误你的时间。 是的、我认为您现在已经了解了电荷泵配置的概念。 尽管我建议在 AVDD 上至少再增加一个输出电容器(由于陶瓷电容器的直流偏置)、但该原理图看起来相当不错。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助 Ilona、在进行这些调整并再添加两个级后、VGL 和 VGH 的电压非常完美。 液晶屏现在运行良好!