This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:电源为5V 时、电池的最大电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604493/bq24171-the-maxmum-voltage-of-cell-when-supply-is-5v

器件型号:BQ24171

大家好、团队成员

我的客户正在使用 BQ24171更改电池电压为4.35V 的一节电池。 电源电压为5V。 问题是充电电压不能达到4.35V。

它们还使用我们的 EVM 进行测试、结果是相同的。 您能帮您评论一下吗? 如果 BQ24171无法满足要求、您能否建议哪一个可以满足要求、P2P 最适合?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao Zhu、

    通过修改 FB 电压、bq24171可满足4.35V 充电电压要求。 您能否提供您的客户如何修改电路的信息? 我刚才更改了 FB 电压、它可以满足该要求。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-08-CHARGE.pdfHelloAnn Lien

    他们已经对其进行了再次测试、它将达到4.35V、但需要很长时间。 然后计时器将发生故障。 以下 是 电池规格:

    1) 2600mAh

    2)电池电压:4.35V

    3) 3)适配器电压将达到4.92V

    随附的是原理图、请对此发表一些评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao Zhu、

    根据原理图、  

    1.为什么需要在 TTC 引脚处添加电阻作为分压器? 如果您将 TTC 引脚连接到一个恒定电压电平、则它不能是用于计算快速充电周期的计时器。

    2.为什么需要在 FB 分压器的低侧电阻器上添加并联的电阻器和电容器?

    请遵循 TTC 和 FB 设计中的 EVM 原理图、检查是否仍需要很长时间才能满足4.35V 测量要求。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ann
    蓝色的器件不在电路板上、FB 也遵循 TI EVM。 与电源电压轻微至5.05V 一样、我也可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao Zhu、

    很好! 因此、5.05V 对于您的客户来说是可以接受的、对吧? 如果有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ann Lien
    5.05V 是不可接受的。 它们的适配器电压低至4.92V。您能为我们提供解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao Zhu、

    当 VBAT 接近4.35V 时、您能否检查 VFB 电压是否为2.1V (移除 R23和 C36并重试)? 还请检查 VTS 电压检查是否处于正常运行状态(VTS 处于 VT1~VT3范围内)。 您的原理图似乎没有大错误。

    关于您在上一篇文章中提到的"要满足4.35V"、您能更详细地描述一下吗? 您是否使用真实的电池或电池仿真器进行了测试?  

    谢谢、

    Ann Lien