This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:MODE 引脚的上拉电压

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605480/tps53319-pullup-voltage-of-the-mode-pin

器件型号:TPS53319

你(们)好
我的客户有疑问。请合作。

1.TPS53319在表3中定义了用于确定软启动的电阻值。
我认为该电阻是一个假设上拉至 VREG (5V)的值。
⇒这一识别是否正确?

客户希望将 MODEPin 上拉至外部电压(3.3V)
⇒有 probrem 吗?

请告诉我电阻值、以便在将 MODE 引脚上拉至3.3V 时设置 SS 时间。

注意事项  

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在250uec 校准时间内、HE MODE 引脚电阻器应接地。  您可以在 SS 时间结束后将 MODE 引脚电阻器上拉至不同的更高电压、以将器件设置为在强制 CCM 模式下运行。  在该时间过后、您才能将模式电阻器上拉至更高的电压。