This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1的软启动时间

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605057/soft-start-time-of-tps65261-1

主题中讨论的其他器件:TPS65261-1

我对 TPS65261-1有疑问。

我们需要了解最短软启动时间。

-请告诉我们软启动时间(最小值/典型值/最大值)。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nishizawa-San

    软启动时间没有最大值和最小值限制。

    它由 Vout、Cout、OC 限制决定。

    计算:

    Co*Vo=Ichar*TSS --> Ichar=Co*Vo/TSS

    通常、我们将 Cout 充电电流 Icharge 设置 为大约 0.5A、因此我们可以获得适当 的 TSS 值。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的赵新


    感谢您的回答。

    SS 引脚悬空时、您知道软启动时间(最小值/典型值/最大值)吗?

    我们想知道如何缩短软启动时间。
    您是否知道如何使软启动时间最短?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    悬空 SS 引脚将使 软启动时间最短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。

    请告诉我 SS 引脚悬空的时间(最小值/典型值/最大值)。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、SS 时间由 Vout、Cout、OC 限制决定。
    当 SS 引脚悬空时、SS 电压将快速上升至高电平、电感器电流也将快速上升至 OC 限值、因此启动时间将由 Vout、Cout 决定。
    实际上、当 SS 引脚悬空时、没有软启动功能、强烈建议不要悬空 SS 引脚。