This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:FOD 错误停止充电过程

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605145/bq500212a-fod-error-stops-charging-process

器件型号:BQ500212A
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

你好


我们使用 TI bq500212A、 但我们无法充电、因为一旦负载启动、我们就有一个 FOD 并且充电停止。
通过禁用 FOD_CAL 和 FOD、充电看起来是正确的。 这似乎是一个校准问题、您能告诉我们如何校准 IQ 充电器吗?

BR

J.Raymond Barbeau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FOD 故障可能由以下几个问题引起:
    1) TX 校准、在 FOD_CAL 或 FOD (阈值)设置过低的情况下、内部损耗不会得到补偿。
    2) 用于 FOD 损耗计算的输入电压和输入电流的 TX 测量问题。
    3) 由于线圈、谐振电容器或布局、TX 功率部分的损耗高于预期。
    4) 外壳的工业设计、TX 线圈附近有金属。
    5) 由于 RX FOD 校准问题、RX 未正确报告接收到的功率
    6) RX 线圈附近的金属会导致 FOD 损耗。

    您的 bq500212A 设计是否是您正在测试的新设计?
    您使用哪种 RX 进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一种基于 EVB 原理图和 BOM 的新设计、因此布局不同。 我们使用了基于 BQ51013B 的定制手机。 我们在金属外壳外壳内部和外部进行了测试、但每次都有一个发条。
    BR
    J.Raymond Barbeau
    CAMEON
    法国
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试为手机充电、并且我们有 LED 故障指示灯、请比 DS 中更准确地解释它在 FOD 和 PMOD 被禁用时意味着什么?

    谢谢

    BR

    J.Raymond Barbeau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当发送到 RX 的 TX 计算功率之间的差值大于 RX 报告接收到的功率时、FOD 故障被置位。 请参阅常见问题解答部分中的 FOD 和 PMOD 信息。

    TX 将根据输入功率计算发送到 RX 的功率、并根据给定工作点计算出的功率转换损耗。
    RX 将告知 TX 它接收到的功率、这是 RX 发送到 TX 的数字字。
    两者之间的差异是损耗、如果这超过 LLOW_THR (bq500212A 引脚43)设置的值、则设置故障。
    要禁用 FOD 功能、引脚43应断开。

    RX 将根据使用 ILIM 电流的输出功率计算其接收到的功率量。
    ILIM 还将馈入 FOD 引脚以生成设置为 TX 的数字字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    您认为 USB 接口适配器评估模块可以帮助我们诊断问题吗?
    BR
    J.Raymond Barbeau
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是--我将与您脱机联系,提供更多信息