This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62410-Q1:关于 TPS62410-Q1的外部电容器。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604869/tps62410-q1-about-an-external-capacitor-of-tps62410-q1

器件型号:TPS62410-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62410

我想确认一下 TPS62410-Q1的外部电容器。

请参阅随附的文件。
客户将一个外部前馈电容器连接到转换器1。

问题1.
这是否会对操作产生不良影响?
(连接是否没有问题?)

问题2.
TPS 62410-Q1数据表中对其进行了如下描述。

--------------------------------------
此外、必须使用33pF 外部前馈电容器 C FF2来实现良好的负载瞬态响应。
--------------------------------------

为什么我不需要将外部电容器连接到转换器1?

Harukawa

e2e.ti.com/.../TPS62410_2D00_Q1_5F00_About-external-capacitor_2800_Converter1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San、您好!

    转换器1的前馈电容器已集成。 因此、不建议添加外部前馈电容。 因此、请从原理图中删除 C3。
    对于转换器2、建议使用外部前馈电容器。 因此 C4是正确的。

    此致、
    伊沃