This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907SNX_3.3V 输出振荡(~360KHz)、请帮助、这会导致振荡、为什么高输入会导致更高的纹波

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605443/lp5907-lp5907snx_3-3v-output-oscillation-360khz-please-help-which-cause-the-oscillation-why-highi-input-lead-to-higher-ripple

器件型号:LP5907

先生们

    我们在模块上使用多个 LP5907SNX_3.3V 器件、当发现 LP5907SNX_3.3V 输出出现振荡时、频率约为360KHz。 Samsung 的输出电容 PN CL03A105MP3NSNC、电压速率10V。

 3.8V_SW 是输入功率、初始设置为3.8V_SW = 3.5V、输出纹波为~20mV

 当设置3.8V_SW = 3.8V 时、输出纹波 为80mV 高电平

 当设置3.8V_SW = 4.0V 时、输出纹波 为100mV 高电平

 导致振荡的原因以及更高的输入功率可能导致高分辨率、这是任何线索

获取支持和帮助。

   该通道

输入功率= 3.6V、输出纹波为20mV

输入功率= 3.6V、输出纹波为70mV

输入功率= 3.8V、输出纹波为70mV

输入功率=4.0V、输出纹波80mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这看起来是一个相同的帖子。 我将继续回复另一个帖子、并认为该帖子已关闭。
    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike

      感谢您的响应。

      该帖子与前一个无法显示波形的帖子相同、

    我只是重新布置了 sch 和波形、而波形看起来也不显示。

    奎斯顿是为什么输出端的振荡恰好在360KHz 左右?

    以及为什么较高的输入会导致更高的纹波(当3.6V 输入、输出具有20mV 纹波时、当3.8V 输入时、输出具有70~80mV 纹波;当4V 输入时、输出具有80~100mV 纹波)

    再次感谢您的支持。

    刘